This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:150V 瞬态可靠耐用数字输入

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031, TLV7032, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374760/tlv7031-150v-transient-durable-digital-input

器件型号:TLV7031
主题中讨论的其他器件: TLV7032TINA-TI

工具与软件:

您好!

我将设计一个必须承受150V 瞬态的数字输入电路。 工作温度范围为-40至+85摄氏度、需要低功耗(低于10 µA)。

附了原理图和仿真。

e2e.ti.com/.../comp_5F00_input.TSC

您能否验证电阻值是否适合所需的应用、或者它们是否太大?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    电阻器值适合您的功率要求。

    一般而言、我们应尝试使反馈电阻器(原理图上的 R5)的值保持在较低的值(最大1MEG 到2MEG)。 这是因为、迟滞取决于比较器的输出、对比较器同相节点上的任何寄生电容进行充电或放电。 同相输入达到计算出的迟滞电压的时序与 R5的大小相关、因为 R5限制了从输出端到同相节点的电流。 反馈电阻过大会"减慢"迟滞、并且其行为可能会偏离您在物理电路中想要的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当反馈电阻器(R5)更改为1MEG 时、仿真结果会变得奇怪。 仿真结果随附。

    导致此问题的原因是什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    如果您调整反馈电阻器、则还必须根据 VL 和 VH 要求调整其他电阻器。 我们的指导手册介绍了如何为具有迟滞功能的同相比较器( 具有迟滞功能的同相比较器电路)选择外部电阻值(修订版 A)

    此致、

    HO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho、

    由于输入侧没有分压器、因此您发送的应用手册可能不适用于我们的情况。 关于选择外部电阻器值、是否有其他应用手册?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    我们有一个 Excel 工具、它有助于通过输入电压上的分压器调整迟滞值。 在"输入电压"单元格上、选择"高电平"、它将在输入端放置一个分压器。 您可以根据需要调整其余参数。

    我将在此处附上 Excel 工具:

    e2e.ti.com/.../Hyst-Tool.xlsm

    希望这对您有所帮助、

    HO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho、

    Excel 工具结果随附、

    我对这款设计有几个问题。

    我们的设计中没有 R1电阻器、我们可以忽略它吗?

    在130V 输入下计算出2-RA 和 Rb、但 IC 是否能够耐受 ISO7637-2脉冲3b 瞬态?

    由于存在7mV 的内部迟滞、我们是否可以在没有1MEG 正反馈电阻器的情况下运行电路?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    1. Excel 工具的计算是在考虑 R1的情况下进行的。 忽略它可能会导致迟滞值与输入的值发生偏差。 您必须在 R1 = 0时进行计算、以验证忽略它是否可以接受。

    2.为避免损坏 TLV7031、您需要确保器件承受的电压、电流和温度处于绝对最大值表中的值范围内:

    3.这取决于系统要求。 如果7mV 内部迟滞典型值足够大、则无需使用分立式电阻器来实现外部迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho、

    在输入侧、我们的分压电阻为1.3Meg 和33k、因此迟滞应为(R1/R2 * int 迟滞)、在我们的示例中约为(39.3 * 7mV = 275.75mV)、正确吗?  

    如果275mV 迟滞正确、则足以满足设计要求。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    内部迟滞不会被输入端的电阻分压器乘以。

    总迟滞=内部迟滞+外部迟滞

    275.75mV = 7mV +外部迟滞

    这意味着、您将需要一个可提供268.75mV 外部迟滞的电阻网络(包括反馈电阻器)。 您可以根据自己的计算来执行此操作、或者根据发布的工具调整您的系统。 您可以在"hyst_int (mV)"单元格中输入7mV、这会考虑比较器内部迟滞的非零值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho、

     数据表第27页中有一段关于迟滞的段落。

    "首先、选择要实现的目标迟滞范围。 对于此设计示例、50mV 的迟滞将是目标。 由于 TLV7032的内部迟滞已为10mV (典型值)、因此 TMR 旋转传感器的电压输出应按比例缩小5倍。 这样、10mV 的内部迟滞会按系数5向上扩展、从而产生50mV 的迟滞。"

    上一个问题的信息、情况不是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们的团队正在放假期间、下周将与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    我的意思是、比较器的内部迟滞保持为7mV。 以 TINA-TI 仿真为例、我们假设 Vs = 5V、这意味着 IN-处的电压将为238.1mV。 当7mV 以 IN-为中心时、比较器的跳闸点将为 VH = 241.6mV 和 VL = 234.6mV。 然后、CAR_BAT 的跳闸点将为 Vh = 9.7592V、VL = 9.4764V。 这两个值之间的差值为~282mV。 通过对输入进行电压分压、您可以增大比较器的迟滞跳闸点、这样您就可以有效地从输入的角度"扩大"迟滞、但比较器仍然具有7mV 的内部迟滞。