This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:测试和测量中建议的三波形频率 EE。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383749/pga855-the-recommend-triple-waveform-frequency-in-test-and-measurement-ee

器件型号:PGA855
Thread 中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TITINA-TI

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望在 DGT 环路中使用 PGA855来检测三角波信号。  

如果要测量正弦波、应将三角波的频率控制在大约40KHz。  

如果您正在测量一个斜坡波或三角波、并且您想确保 PGA855输出的线性、那么最适合这个放大器的三角波的频率是多少?

此致、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    我还附上 BD 供您参考。 上一级是一个 DAC、其输出为10kHz (最大值)、三波形±1V。 DAC 采样率为1us、100uV。  

    因此、客户想知道使用 三波形的输入有合适的频率 来确保 PGA855输出的线性。

    此致、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:

    理想的纯三角波没有带宽限制、其频谱由基波和无限数量的奇次谐波组成。  然而、更高谐波会随着谐波数的平方反比成比例滚降、因此、波形的大部分能量都可以在几个一次谐波内捕获到。   因此、在实际电路实现中、将带宽限制为基频的前几个谐波是可以接受的。

    PGA855提供10MHz 的典型 f (-3dB)带宽(无外部滤波器)。  如果三角波的基波为10kHz、则器件将具有足够的带宽来重现第三、第五、第七和第九谐波而不会出现问题。  

    PGA855 TINA-TI 或 PSPICE-FOR-TI 模型 可用于仿真 PGA855的频率响应和压摆率;因此您可以使用仿真来根据应用需求调整电路。

    您能否定义"确保 PGA855输出的线性"是什么意思?  您能量化这一要求吗? 是否需要满足百分比误差规格?

    谢谢。此致、

    Luis