This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:采用 TLV1702的窗口比较电路设计

Guru**** 2513165 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1822, TLV1702, TLV1872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382218/tlv1702-window-comparison-circuit-design-with-tlv1702

器件型号:TLV1702
主题中讨论的其他器件: TLV1872、TLV1822

工具与软件:

你(们)好

客户想要设计一个窗口比较电路来感应电源电压。 即 VCC 和- VCC、+15V 和-15V。 阈值点为+12V 和-12V。

TLV072是否可用作该设计? 如果 VCC 和 GND 之间的差分电压 保持在30V 以内、TLV1702是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1702将支持高达36V 的电压 、但其输出会下拉至 V−、因此如果您的逻辑接地为0V、这将不起作用;对于该情况、您需要一个具有两个总线的比较器、例如 TLV1872。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    第一个是 TLV1872的 Clemens 建议。 它可以获取整个输入范围、并可以输出以地为基准的逻辑电平。

    如果使用任何其他比较器、例如 TLV1702或 TLV1822系列、则需要对输出进行电平转换、因为输出将变为"低电平"至-15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好

    感谢您的分享。 1872为单通道。 您能否帮助使用此器件构建仿真以满足客户要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1872有两个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。 我们的团队正在度假、下周会与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    附件是一个具有使用 TLV1872的窗口比较器电路的仿真文件

    e2e.ti.com/.../TLV1872_5F00_WindowComparator.TSC