This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA350:采用单极配置的输入电阻器消除增益

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA350, TINA-TI, INA351
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383885/ina350-input-resistors-kill-gain-in-unipolar-configuration

器件型号:INA350
主题中讨论的其他器件: Tina-TIINA351

工具与软件:

请查看随附的 INA350小型 TINA-TI 仿真。 当两个输入电阻器各为200k Ω 时、增益将降低至0dB。 当我更改为0 Ω 时、对于此模型、增益弹回至预期的20dB (10V/V)。

我能解释一下为什么会这样吗?

INA350用于压电式传感器接收器、但需要200k Ω 的电阻器才能使发送器在几百伏的电压下运行。 二极管用于将 INA350的输入引脚钳位到不超过二极管压降的位置、并将输入偏置到中间轨 VBIAS。

谢谢!

e2e.ti.com/.../INA350_5F00_UNIPOLAR.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、

    我看了一下仿真。  

    好消息、我认为 INA350的型号不存在问题。 坏消息、仍然存在问题。  

    如果从原理图中删除 INA350、您仍然会看到200k 输入电阻器会使 VID (VM1)衰减、后者将出现在 INA 的输入端:

    0 Ω:

    200k Ω:

    这意味着偏置二极管可能是问题的罪魁祸首。  

    如果我们进行交流分析、可以看到您创建的是包含二极管和源电阻的 LPF:

    您是否可以使用不同的二极管或不同的偏置方法?

    此外、如果希望节省一点 BOM 成本、现在我们提供的是 INA351。 这与 INA350相同、只是带有一个集成基准缓冲器

    如果您有任何问题、敬请告知、

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    非常感谢快速的响应! 我将研究更适合我的应用的二极管。 另外、要感谢您提供有关 INA351的提示、我之前从未见过该器件。 尽管提供集成式基准缓冲器非常有用、但我怀疑还需要单独的运算放大器、因此我可以访问缓冲的 VBIAS 以正确地偏置 INA 的输入。  

    谢谢!
    Evan