This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:内部钳位二极管

Guru**** 2821385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383117/ina225-internal-clamping-diode

器件型号:INA225

工具与软件:

您好!

INA 是否在所有输入和输出引脚上都具有内部钳位二极管?  

它们是否连接到 Vs 和 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许电压高于两个模拟输入的电源电压、因此没有正二极管。 但其他引脚具有它们。

    所有引脚都有接地二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    感谢您的提问。
    正如 Clemens 提到的、模拟输入引脚 允许电压高于电源、因此没有二极管。 经验法则是检查 绝对最大额定值是否允许电压高于电源电压、如果是、则该引脚没有钳位二极管供电源。 所有接地引脚都有内部二极管。  

    此致!

    Mallika Senthil