This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:当输入信号进入输入引脚且电力线断开状态时、显示 VCC 或 VSS 状态。

Guru**** 2523430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381458/lm2904b-q1-vcc-or-vss-status-when-input-signal-comes-in-to-input-pin-and-power-line-disconnection-status

器件型号:LM2904B-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户要求当所有电源线断开(或关闭)、但输入信号在 V+引脚上高于12V 且在 V-引脚上低于-12V 时、在 VCC 和 VSS 引脚上测量任何电压值。 (在正常工作范围内)?

在正常的加电工作条件下、它们可以正常使用而不会造成任何损坏?

BR.

Lenny Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅绝对最大额定值;它们允许一些高于 V+的电压。

    输入引脚上有从 V−连接的二极管。 您必须确保没有电流可以流动、或者电流受到限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenny

    输入引脚上的正电压不会导致输入电流。  输出引脚上的正电压将传递到 VCC

    输入引脚或输出引脚上的负电压 将传递到 VSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的反馈。

    这意味着、V+处的正输入将不会进入 Vcc+、但 V-处的负输入将进入 VCC。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenny

    正确、 [+]或[-]的正输入不会进入 VCC +。 [+]或[-]的负输入将进入 Vcc-。