This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103WB:具有内置基准电压的 OPA 用例

Guru**** 2501995 points
Other Parts Discussed in Thread: TL103WB, TL103W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383097/tl103wb-use-cases-for-opa-with-built-in-reference-voltage

器件型号:TL103WB
主题中讨论的其他器件: TL103W

工具与软件:

您好!

问题1。 TL103W 与 TL103WB 之间是否有任何比较信息?

问题2: 我感兴趣的是具有内置基准电压的 OPA 用例。 它们似乎被用在 CC-CV 控制环路等中 其他目标应用似乎是开关电源/线性电压调节。 您能否分享 TL103WB 的一些用例?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    B 版本是新版本、建议替代、因此该版本用于新工程中的新设计或旧设计。 具有更好的失调电压。

    只要您需要一个运算放大器(甚至更好的两个)和电压基准、TL103WB 就会是一个不错的选择。 限制因素是基准必须连接到一个放大器同相输入端。  

    我将介绍产品说明书的示例用例。

    •电池充电器
    •电源的演示
    •线性电压调节
    •系统时的重要性
    •精密恒流阱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    [报价 userid="19613" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383097/tl103wb-use-cases-for-opa-with-built-in-reference-voltage/5287191 #5287191"]无论何时需要一个运算放大器(更好的两个)和一个电压基准、TL103WB 都可能是一个方便的选择。 限制因素是基准必须连接到一个放大器同相输入端。  [报价]

    感谢您提供与基准应用相关的信息。
    您预计在哪些具体情况下需要放大基准(尤其是在开关电源和线性电源中)?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor、

    当需要更高的基准电压时、放大会起作用、但这在 TL103中很少见

    通常情况下、TL103用作误差放大器、称为零放大器。 此参考是控制信号。 另一个输入是可变输入、它会进行缩放以匹配参考(当它是正确值时)。 输出是误差电压、可使可变输入恢复平衡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我也无法想象这种情况、因此我同意基准电压通常不会被放大。 您曾提到将其用作误差放大器、但与将其用作比较器相比有哪些优点和缺点?

    TL103WB 的 B 版本具有价格优势、我认为它还有助于使整个系统更加紧凑小巧。 另一方面、有哪些缺点? 将 VREF 用作误差放大器时、VREF 的精度是否足够?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    一般而言、由于存在缓慢的传播延迟和上升/下降时间、运算放大器不是很好的比较器。 如果这无关紧要、那么它们运行良好。

    此处提供 TL103的比较器版本; https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#2192=Internal%20reference&

    对于许多应用、基准加运算放大器 Vos 的精度已足够高。