This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106:最大增益

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383428/xtr106-maximum-available-gain

器件型号:XTR106

工具与软件:

您能告诉我 Rg 的最小可用值是什么  (最大增益)吗。

此致  

Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thorsten、您好!

    [quote userid="613069" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383428/xtr106-maximum-available-gain 您能告诉我 Rg 的最小可用值是什么  (最大增益)吗?

    它由下面的传递函数决定、请参阅 Iout 和 Vin。 Rg 的最小值是最大值 输出电流 IO、其中 IO 通常是20mA (适用于4 -20mA 电流环路发射器应用)。 它也是 Vin 信号的函数。

    如果您有其他问题、请告知我们。   

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    因为 图5中是小信号的额外前置放大器。

    因此、我认为 XTR106中的可用增益存在限制。

    此致  

    Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thorsten、您好!

    图5是指最大 XTR106驱动输入传感器+运算放大器/MCU 等的电流消耗、因为 XTR106为模拟输入前端提供所有电流、而电流环路变送器必须在无输入信号的4mA 下运行。  

    XTR106的拉电流限制为3.4mA 典型值、可以扩展到3.7mA、而在无输入信号要求下4mA 是最大值。 换句话说、Δ V 3.7mA 是~ XTR106线性转换 V 至 I 的电流限值(越低越好)。 XTR106的电流源预算有限、用于驱动外部检测元件。 IRET 是部件的浮动接地、这是两线变送器-->当输入信号不存在时、请参见标记为绿色框的 Iout 传递函数。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond