This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081A:放大器

Guru**** 1737970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9051, TL081, TLV9052, TL081A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382793/tl081a-amplifier

器件型号:TL081A
主题中讨论的其他器件:TL081TLV9052、TLV9051

工具与软件:

我正在使用 TL081运算放大器进行电压感应。 但在某些电压电平下、我可以看到运算放大器的输出电压会下降到电压电平的一半、然后恢复到原始电平。 请说明为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是实际的 TL081、还是一些仿真? 当输入电压超出允许的范围并且输出将不定义时、一些仿真模型会执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    您能否提供原理图、以及在发生这种行为时输入/输出的示波器探头?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是实际的 TL081运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Abhishek、

    当发生这种行为时、您是否能够提供输入和输出的原理图以及示波器探头?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    运算放大器是否处于有效的共模范围和输出范围内? /-15V 电源请参阅下表。 所提供原理图的有效共模范围为3V 至5V、有效输出范围为1.5V 至3.5V。 对于5V 单电源操作、我推荐使用不同的放大器、如 TLV9052。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    感谢您的答复。

    如何验证共模电压范围?

    此致

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离电源轨所需的余量是恒定的、即您需要保持距离两个电源轨3V 的距离。 这意味着 TL0xx 必须在大于6V 的电压下使用

    TLV9051具有轨到轨输入、即、指定的共模范围包括两个电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    Jerry 和 Clemens 是正确的、最简单的解决方案是利用 TLV9051。 TLV9051器件的共模输入范围将比 TL081A 宽得多。

    以下是一个培训视频、更详细地介绍了此概念: TIPL 共模电压

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob