This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:增益问题

Guru**** 2381010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382024/lm324-issue-in-gain

器件型号:LM324

工具与软件:

您好、我使用光电二极管(65uA 反向光电流)、TIA 的 R1为22k、R2为 DNP、如图所示。

我 将光电二极管更改为光电晶体管(反向光电流0.1 -2mA)、但现在使用相同的电路(R2填充为330欧姆)、发生以下情况

1) 1)如果 R1 = 22K、则在无传输期间输出为零、实际上该输出应为2.5V (在同相时给出)、并在发送器打开时变为5V

2) 2)当 R1 = 3.3K 时、当发送器关闭时、输出为1.8V、而实际上它本应为2.5V (在同相时提供)。

我想知道为什么在没有传输时输出不会停留在2.5V (在同相时给定)。 是稳定性问题吗? 是否应该更改 C1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithu、您好!

    我预计 C5会导致不稳定、首先移除这个电容器。 C1没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C5保留 DNI (Donot 安装)或未填充、因此不会出现问题。

    您是否能够查看该稳定性? 因为同一电路使用光电二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithu

    我认为这是一个新电路、与原理图不匹配。  

    由于没有信号输入、因此可以在尽可能多的节点上测量直流电压、当然也可以直接在引脚[1、2、3、4、11]中测量直流电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望 C5附近的 DNI。

    R1=22k 时测量

    V@引脚1 -0V

    V@针脚2 -3.8V

    V@引脚3 - 2.5V

    V@引脚4 -5.0V

    V@引脚11 -0V

    R1=3k 时的测量

    V@引脚1 - 1.8V

    V@引脚2 -2.5V

    V@引脚3 - 2.5V

    V@引脚4 -5.0V

    V@引脚11 -0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithu

    我希望所有电压都是正电压。 当引脚11为0V 时、引脚4不能是-5V;这会损坏运算放大器。

    我认为 C4通过焊桥或导线短路。 C4内部短路的可能性较小。

    如果 C4短接、预计为1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我把电容器全部更换在一起、它就可以工作了