This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:进行 RS 测试时、负输入端的电压下降

Guru**** 2766725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383126/tlv3691-voltage-on-negative-input-is-going-down-when-rs-testing

器件型号:TLV3691

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我正在进行 RS 测试、即应用外部噪声。  

我们的测试符合标准60601-1-2表4、将施加10V/m 的值。

在该测试期间、一旦频率达到600MHz、比较器输入下降至0V、这使得比较器值的输出发生变化。  

其他引脚电压没有变化、但只有负输入发生变化、可能与比较器内部电路有关。  

下面随附的是比较器原理图的一部分

在正常情况下、SYS_DET 应为低电平、如果与该引脚有外部连接、电压最高为0.9V。  

但发生了问题、请参阅以下内容

*蓝色迹线:比较器的输出
*黄色迹线:负输入引脚  

输出值已更改、但由于没有物理变化、因此不应更改该引脚。 它应该始终为0.9V。  

请告诉我如何解决此问题。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据猜测、这是通过比较器内的某些 p-n 结(例如输入 ESD 保护二极管)校正射频的结果。 它是一个"水晶收音机"。 这与将工作 手机靠近某些音频放大器电路时可能听到的嗡嗡声效果类似。

    或许某个 PCB 轨道会在600MHz 处作为"天线"谐振。  也许将 C381、C384和 C385放置在芯片旁边(完全没有引线)可能会有所帮助。

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点、这甚至可能有助于在输出端和 GND 之间放置一个小的(100pF)电容器。 这样的电容器将防止讨厌的 RF 从"后门"(实际上是输出引脚)进入比较器芯片。 当然、如果输出上升/下降时间不重要、可以添加输出电容器、例如下一级在输入端具有施密特触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们的团队正在放假期间、下周将与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:感谢您的响应、我们解决了在比较器的输出端添加去耦电容器和在负输入端添加电容器和磁珠的问题。  

    谢谢!