This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:当分流器 IN+断开连接时、INA237将执行什么操作

Guru**** 2766545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383043/ina237-what-action-will-ina237-do-when-the-shunt-in-disconnector

器件型号:INA237

工具与软件:

另外,我们计算一个具有挑战性的问题,INA237在重负载系统 中显示0W,我们怀疑分流差分信号 IN+ IN-层在电路板中通过断开变化、稍后这已被确认、我想知道 IN237在 IN+=float,IN-=+Vin 时的详细机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    当我们于7月8日星期一从假期周末返回时、专家将回复此主题。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当两个输入引脚中只有一个保持悬空时、悬空引脚的电势将漂移到与另一个引脚相同的电位、因此在本例中、IN+和 IN-都将处于+Vin、从而使差分电压为0V、这就是您看到0W 的原因。

    此致、

    Mitch