This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:用于 EMG-ECG 的运算放大器

Guru**** 2685965 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384166/ina118-op-amp-for-emg-ecg

器件型号:INA118
Thread 中讨论的其他器件:INA821

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

此仪器操作将被用于捕捉 ECG 或者 EMG 信号、这些信号非常小、并且来自人体的电压单位为 mV。

我要查找的仪表运行条件包括:

CMRR 大于100dB
PSRR、单位为 UV/V
JFET 技术
输入偏置电流(nA 或 pA)
μs 速度大于35V/μ s。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们与给定的规格(无 JFET 或35V/us 压摆率)不完全匹配、但 INA821 可提供非常好的性能、并已用于 ECG 应用。

    在 INA821数据表中、还有一个 显示 INA 选项选择的其他 INA 列表:

    我希望这对您有所帮助。

    此致、
    Mike