This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA196A-Q1:INA196AIDBVT

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA293, INA196, INA290, INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382951/ina196a-q1-ina196aidbvt

器件型号:INA196A-Q1
主题中讨论的其他器件:INA196INA290INA280、INA240 、INA293

工具与软件:

您好!

早上好。

当我们将1欧姆电阻的一端连接到 INA196AIDBVT 的1号引脚、并且将电阻的另一端连接到10000pF 电容器时会发生什么情况。 电容器将重新连接到 GND。
电容器和电阻器的影响是什么?
此输出将进入 ADC (ATmega32U)。

INA196AIDBVT 的输入为0至20mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此配置下、INA196有效地驱动10nF。 我会将电容降低到1nF 或更小、或者将电阻器增加到100 Ω、以获得稳定性裕度。

    我注意到您正在尝试测量一个相对较小的电流、请参阅数据表第7.4.2节、以了解精度可能 遇到某些限制的不同场景。

    我们还提供其他高电压电流感应放大器、例如 INA280、INA290、INA293、INA240和 INA241、 以防精度至关重要。

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是哪个数据表? 我找不到数据。
    您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prajwal

    我们将在7月8日星期一从假期周末返回时回复此主题。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    部分 编号应为"8.4.2"、抱歉拼写错误

    此致、

    Guang