This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:使用 I2C 数字隔离器时为 INA237

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383793/ina237-ina237-when-using-an-i2c-digital-isolator

器件型号:INA237
Thread 中讨论的其他器件: TCA9800

工具与软件:

 使用 I2C 数字隔离器时与 INA237进行 I2C 通信所需的选项。

OUT 数字隔离器在 I2C 线路上具有0.9V 输出的逻辑低电平。 这高于逻辑低电平时 INA237 0.4V 最大值。

是否有 比 INA237更新的等效器件可承受85V 电压但也具有 符合 UM1024的 I2C 电平?

目前正在研究的选项是使用 TCA9800或等效器件进行缓冲、但我们 不希望 仅仅为了解决此问题而添加更多电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    当我们于7月8日星期一从假期周末返回时、专家将回复此主题。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    看起来所有85V 器件都需要0.4V 逻辑低电平。 我们确实有电压较低的版本、可以在0.9V 电压下工作

    此致、

    Guang