This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:实际警报时间是规格中指示的时间的两倍。

Guru**** 2510695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA238, INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381985/ina232-the-actual-alarm-time-is-twice-as-long-as-that-indicated-in-the-specification

器件型号:INA232
主题中讨论的其他器件:INA237、INA238、INA228

工具与软件:

寄存器值:
0x00 = 0x4007
0x06 = 0x8000
0x07 = 0xFA0 (1A 触发警报)
CH1:电流变化0-3A、0.3A/us、周期= 10ms、占空比= 50%
CH2:Alarm status
警报响应时间在60us~354us 之间
根据规格说明、理论最大转换时间为280us、实际最大值为354us。 写入哪个寄存器的信息是否不正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    数据表中所示的最大响应时间适用于 只有一个转换通道处于活动状态的情况。 如果您在另一个通道上启用了转换、则需要将该转换时间与最大响应时间相加。 因此在这种情况下、由于您已为分流器和总线启用转换、且每个均启用140µs、因此响应时间将小于280µs =+ 140µs = 420µs。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何更改:将寄存器0x0设置为0x4005并保持其他设置不变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick。

    是的、这将使器件只处于连续分流电压模式、并且警报针对分流电压做出更快的响应。 不过、这样就没有总线电压数据了。  

    如果您愿意更换器件、那么您可以切换到速度更快的 INA228、INA238或 INA237、因此您可以在所需的时间范围内获得分流和总线电压。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定、非常感谢您。

    我测试了 INA237EVM、最大警报响应时间为68us。

    (__LW_AT__电流变化0-3A、0.3A/us、周期= 10ms;占空比= 50%、设置2.9A 过流触发)μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!