This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:LM3488不在开关 MOSFET

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, TINA-TI, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380984/lm3488-lm3488-is-not-switching-the-mosfet

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: Tina-TILM5155

工具与软件:

尊敬的工程师:

我正在尝试使用 TINA-TI 对 LM3488的 SEPIC 电路进行仿真、参考电路如下所示:

我制作了电路的仿真文件如下:

我找不到一些组件模型,然后我必须使用标准模型用于以下组件:

STPS1150A

FMMT495TA

1N4148X-TP

INA231AIYFFR

这是 TINA-TI 文件:

e2e.ti.com/.../LM3488.TSC

控制器的开关引脚似乎没有按预期工作、您能帮我找到问题并使仿真正常工作吗? 我需要在输出中看到+/- 70或80

此致、

Behnam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    感谢您为此创建新主题以保持更好的概览。

    您的电流感应电阻器连接错误。
    请仔细观察参考设计中的 FET 如何连接到检测电阻、然后连接到 GND:


    您还需要一个与 FET 栅极上的二极管并联的额外电阻器。
    在当前状态下、FET 无法导通。

    负电压轨的输出也有错误的连接。

    有关正确的连接、请参阅 SEPIC 转换器原理图。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Niklas:

    感谢您的好评、我已在文件中对其进行了更改、但我没有看到任何与负电压输出相关的问题。

    在我实施更改后、我们似乎遇到了收敛问题、您能帮我解决这个问题吗?

    然后更新 TINA 文件:

    e2e.ti.com/.../8081.LM3488.TSC

    此致、

    Behnam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    感谢您附加这些文件。
    我更正了一些额外的错误(GND 连接错误、FET 漏极和源极切换、FA 引脚上的电阻器等)

    仿真现在正在工作:
    e2e.ti.com/.../8081.LM3488_5F00_edited.TSC

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    非常感谢您的帮助、非常感谢。

    您会告诉我应该运行稳态仿真还是瞬态仿真吗? 在稳态的情况下、我得到以下结果:

    图中显示、HV+=200nV、HV-=-20nV? 我是对吗? 对我来说、它似乎太低了、您能告诉我如何解决它吗?

    此致、

    Behnam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我进行了更长的仿真、电压似乎在收敛到+/- 16.3V

    我要寻找的是+/- 70V 等更高电压、您能告诉我如何解决这个问题吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    感谢您的反馈。
    我仔细检查了仿真、看起来系统运行不稳定。

    在继续对模型进行调试之前、您能告诉我此参考设计的位置以及此仿真的主要目的是什么吗?
    您只想通过仿真验证设计的行为吗?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    我在此处找到了参考设计:

    https://www.ti.com/lit/an/sloa284a/sloa284a.pdf?ts = 1719809380523

    e2e.ti.com/.../Ultrasound-Smart-Probe-Power-Supply-Reference-Design.pdf

    我还附上了 PDF 文件(请参阅第.14页)。 仿真的目的 是验证此设计是否真正有效?

    此仿真的主要目的是什么?

    因为之前我做过设计(PCB)、并且在我使用 PCB 之后、它似乎无法工作、所以我决定首先通过仿真、我至少可以验证参考设计以查看它是否在工作?

    您只想通过仿真验证设计的行为吗? 是的、但我还有一个不工作的 PCB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    非常感谢您提供参考。
    我刚刚发现、在完全相同的设计和仿真上有一个持续的线程。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1379092/lm3488-pspice-result-discussion-to-generate--80v

    我正在进行其他仿真、以便使该设计在 TINA 或 PSpice 中运行、然后会将我的所有结果发布到另一个线程中。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    非常感谢您分享这个、是的、这是完全相同的问题、如果有任何更新、请告诉我吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    感谢您的讲解。
    我也回答了另一条线程。
    到目前为止、仿真的调试对我没有影响。 恐怕这是一个仿真错误、在几天内无法修复、需要更长时间才能解决。

    很抱歉给您带来不便。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的努力。

    MU:此芯片的问题是、我甚至制作了一个 PCB、但系统的电压不会高于+/- 18V、如果存在、您可否告知我 开发 可以使用多少个 LED? 我更喜欢可以轻松找到适用于该应用的仿真的芯片。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    是的、LM3488的一个替代器件是 LM5155。
    该器件更加现代化、具有改进的功能、并在最新的制造工艺中运行。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的更新。

    实现+/-5V 到+/-80V 可变输出电压的原理图如何?我可以使用以前的设计、将 LM3488替换为 LM5155吗?否则、您能否告诉我应该遵循什么? 如何才能使用新的芯片?

    此致、

    Behnam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:
    LM5155与 LM3488非常相似、但更加现代化并具有改进的特性。
    由于设计本身是可行的、您可以使用 LM5155模型运行仿真、并检查结果是否比此处更好。

    我还发现一个使用 LM5155的参考设计、适用于使用略微不同规格的 SEPIC 设计、但它应该仍然有用:
    https://www.ti.com/tool/PMP40488

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    我检查您提到的设计、看起来很不错、如果我想对这个参考设计进行仿真、在我的应用中、我也可以使用+/-60V 电源:

    考虑到我在 TINA-TI 中找不到以下组件库、因此我必须改用一些通用的 MOSFET 和二极管:

    PMV213SN、215

    MBR2H200SFT1G

    您认为它会对仿真结果产生影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    为 MOSFET 和二极管使用理想元件产生的影响应该非常小。
    损耗和二极管压降可能不那么准确、但器件开关和输出斜升行为不应受到影响。

    此致、
    Niklas