This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4H199-SEP:OPA4H199-SEP 的冷备用

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4H199-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384259/opa4h199-sep-cold-sparing-of-opa4h199-sep

器件型号:OPA4H199-SEP

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户希望将 OPA4H199-SEP 用于其航天应用。 由于它们会 一直有进入主卡和冗余卡的输入、但是 VDD 将只在主卡中、它们想要检查设备是否能够承受冷备用-基本上即使在 VDD = 0V 条件下、设备也能承受 INx+/-上的有源输入信号。 我也知道了。

谢谢!

Jash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jash、

    是的、此器件可以在没有电源电压的情况下承受输入、但仅在特定条件下。

    1. 电源引脚必须能够灌入电流
    2. 输入电压不得通过高于10mA (首选1mA)的输入产生电流

    这是因为内部 ESD 二极管可以灌入少量电流、因此可以在没有电源电压的情况下获得输入电压。 请参阅数据表中的以下屏幕截图。 虚线框内的一切都位于放大器内部。 如果您的电源为高阻抗、则可以在输入端发生过压事件时将齐纳 TVS 二极管添加到电源引脚以灌入电流。

    此致!
    Jerry