This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:DAC 输出至4至20mA 的转换。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383808/xtr116-dac-out-to-4-to-20ma-conversion

器件型号:XTR116

工具与软件:

您好!  

我将使用  XTR116 以及该 IC、并采购  Amazon Web 上具有模拟输入的 RDL 4 -20mA 电流环路变送器 XTR116U 进行原型设计。

我的应用是希望将 STM32L151C8T6A DAC 输出电压转换为4个20mA 输出。

DAC 最小电压为0.1752V、最大电压为3.0998V、我希望将其分别转换为4至20mA。 这应该是带有 DAC 输出的线性输出、无需校准即可获得高精度。

请告诉我选择的 IC 是否正确、如果提供有关连接的更多详细信息、我将不胜感激。

4到20mA 的最大负载是 PLC 或任何数据记录器可以考虑。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rathod:

    [quote userid="517110" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383808/xtr116-dac-out-to-4-to-20ma-conversion 我要将 DAC 最低电压20mA 分别转换为0.1752V 和最高电压3.0998V。 这应使 DAC 输出呈线性、无需校准即可获得高精度。

    您可以定义自己的 XTR116 V 至 I 转换的输入电压范围。 如果您确定0.1752V ≤Vin ≤3.0998V、4和20mA 之间的 Iout 与 Vin 成正比、这里是仿真示例。  

    XTR116的电流增益为100A/A、输入电流需要介于40uA 到200mA 之间、通过 Iout = slope * Vin + b、slope = 160uA/(3.0998-0.1752)、b 的电流由4.096V/Ros 决定。  

    e2e.ti.com/.../XTR116-0.1752V-_3D00_-Vin-_3D00_-3.0998V-07052024.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond、

    感谢您回答宝贵问题、 TIP41C 用于输出侧、我可以使用任何其他晶体管(如 SBC817-40LT1G 或任何其他具有相同封装的晶体管)、 TIP41C 封装尺寸更大、因此建议将任何  SOT-23-3封装用于同一应用。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    这是其他一些建议、包括一个 SOT-23封装 NPN 晶体管。  

    您需要选择热阻(结至环境、功率耗散曲线)较低、CBE 和 CBC 寄生电容较低的热敏电阻、而且其设计裕度是 Vloop 电压的2倍至3倍、包括适用于您应用的安全工作区。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致!

    Raymond