This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1822-Q1:TLV1822QDRQ1

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1822-Q1, LM311, OPA990, TLV1811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382536/tlv1822-q1-tlv1822qdrq1

器件型号:TLV1822-Q1
主题中讨论的其他器件: LM311OPA990TLV1811

工具与软件:

您好、我使用以下器件生成28V PWM 输出

TLV1822QDRQ1

输入提供5至10V PWM 信号6至16kHz 的频率 我需要28 PWM 信号相同的频率。

我订购了2个元件进行原型 测试 、现在我正在测试 、但没有输出。

输入电路我使用缓冲电路(OPA990IDBVR)  第二电路我使用比较器 IC (TLV1822QDRQ1)、对于比较器 IC (引脚2)、我提供2V 基准电压、引脚8 (28V)。    

请建议添加电路 和我需要支持此28V PWM 生成.

此致、

shivaraj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输入不得悬空。

    请显示输入和输出的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    剩余的 I 应使 GND CH2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个输入可以接地、而另一个输入可以连接到基准电压、甚至连接到 V+(只要该输入直接连接到 V+引脚以避免瞬变)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高输入电压 I am 给定方波10kHz 6V p-p (引脚3     )、基准电压2V(   引脚2)、VCC 28伏特(引脚8)、  引脚4 (接地)、左输出引脚(5给定基准电压2V 和引脚6接地)

    Out out not coming 建议任何缺少的连接或设备无法正常工作。

    平地机、

    shivaraj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1822-Q1不支持低于 V−的输入电压。 您可能损坏了芯片。

    LM311允许为输出提供单独的接地基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 我们的团队正在放假期间、下周将与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivaraj:

    正如 Clemens 所说、您可能损坏了器件。 OPA990输出(TLV1822-Q1输入)可以为负摆幅、以致超过器件的绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我还有一个疑问、我在使用开漏输出 R PULLUP 是必需的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我计划使用单通道推挽器件(TLV1811QDCKRQ1)、不需要输出 R PULLUP、它应该合适吗?

    我在下面两个器件下订购了   

    美国 否 该设计的链接 这种规格 器件型号
    1. 比较器通用开漏、轨到轨8-SOIC 德州仪器(TI) TLV1822QDRQ1
    2. 模拟比较器具有推挽输出的汽车类单通道微功耗高压比较器5-SC70 -40至125 德州仪器(TI) TLV1811QDCKRQ1

    我将输入 Put 0-10V  负电压、我将不馈电。

    请注意、以上电路将正常工作。

    非线性。

    输入 PWM 6kHz 至10kHz (0-10V_max)

      输入后需要28V 相同频率的输出。

    请提供支持。

    此致、

    shivaraj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助推挽输出、您无需上拉电阻器。

    如果输入电压已经在有效范围内、则不需要 U2缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我可以使用直接 IC、不需要缓冲器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入电压始终在0V 至10V 范围内、则可以将输入直接连接到 TLV1811。