This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1305B2:如何在数据表 TRF1305B (SBOS971)第20页的表8-1中计算增益、分流和串联电阻器?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1305B2, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375613/trf1305b2-how-you-calculate-the-gain-shunt-and-series-resistors-in-table-8-1-page-20-of-the-datasheet-trf1305b-sbos971

器件型号:TRF1305B2
Thread 中讨论的其他器件: TRF1305LMH5401

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在尝试了解您是如何在 TRF1305B2数据表的表8-1中计算分流电阻器和串联电阻器的。

作为参考、我利用您的文档《全差动放大器》(SLOA054E)计算增益和端接电阻。

例如、在差分模式下、如果我们假设 Rs = 100欧姆、Rg = 12.5 + 25欧姆、那么我们最终得到的端接电阻为-300欧姆! 但是、终端电阻器(您将其称为分流电阻器)的额定值为1000欧姆。

您能否帮助我了解如何在数据表 TRF1305B (SBOS971)第20页的表8-1中计算并联电阻器和串联电阻器?

增益如何? 即使使用您在表8中指定的电阻器值-我也无法获得您提到的增益!

我期待收到您对这些问题的宝贵见解和评论。

此致、

Behzad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behzad:

    感谢您联系 TI。 我会在一天内给您回复您的问题。

    此致、
    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behzad:

    全差动放大器(SLOA054E)中的计算针对低频(比如1GHz 以下)下的放大器有效。

    TRF1305B 中的输入电阻器和分流电阻器的选择是为了优化射频频率的宽带回波损耗。 当由100欧姆电源驱动、驱动100欧姆负载时、这些参数是可提供指定增益的最优值。  

    是否希望将放大器配置为其他增益(而不是数据表中以1dB 阶跃提供的5至10dB 吗?)

    此致、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivas:

    非常感谢您的答复。  

    我想将此元件用作射频电压电平转换器。  

    在我的应用中、放大器输入端的共模输入电压为2.1V、共模输出电压为0.7V  

    我还选择了 Vs+= 3.3V 和 Vs-=-1.7V、以便为常见电压范围提供足够的余量。   

    可以想象、直流电流从 FDA 的输入引脚流向输出引脚。 如果我为输入引脚添加一个上拉电阻器并为输出引脚添加下拉电阻器来处理该直流电流、这些电阻器将影响数据表建议的默认外部电阻器网络。 因此、我询问了外部电阻网络的计算方法。   

    另一方面、为了交叉检查计算、我按如下所示调整了 TI 差分至差分计算器:电压增益= 4V/V、RF = 161 Ω 和 Rs = 50 Ω、Vs_DC = 2.1V、Vocm = 0.7V。根据他们的规格、我选择了 LNH5401、因为这是最接近 TRF1305的 FDA。 您可以看到、Rshunt 的计算结果为负。  

     

    那么、我的问题仍然没有解决:

    1) 1)如何在 TRF1305数据表中计算分流电阻器和串联电阻器来实现10dB 的增益?  

    2) 2)是否添加处理直流电流所需的任何外部上拉和下拉电阻器?  

    3) 3)您是否认为使用 LMH5401 SPICE 模型能够很好地代表 TRF1305? 或者没有道理?

    谢谢。此致、

    Behzad。