This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:Power WebBench 不接受负输出电压和双输出

Guru**** 2385850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383844/lm3488-power-webbench-is-not-able-to-accept-negative-output-voltage-and-dual-output

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具与软件:

尊敬的工程师:

我将尝试使用电源 Webench 软件设计出 SEPIC 转换器、该转换器能够在+/- 5V 至+/- 80V 范围内转换4V 至双可变输出、但 Webench 不允许输入负输出电压值:

另外、它不支持双输出、您能告诉我如何处理这种情况吗?

此致、

Behnam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    似乎 Webench 使用了一些比实际器件功能更严格的设计限制。
    恐怕 Webench 无法设计出具有负输出的多轨 SEPIC 设计。

    这对于 LM5155 Webench 工具应该相同。

    很抱歉给您带来不便。
    此致、

    Niklas