This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4187:闭环增益

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384707/opa4187-closed-loop-gain

器件型号:OPA4187

工具与软件:

在10kHz Vs=±5V 时、最大可能 dB 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-san:

    这就是 OPA4187的 AOL 参数:

    根据 GBP、如果 fp = 10kHz (-3dB)、最大增益 (典型值)将约为550kHz/10kHz = 55V/V、约为34.8dB

    e2e.ti.com/.../OPA185-34.8dB-07092024.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond