This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903-Q1

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM2903B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384884/lm2903-q1-lm2903-q1

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903LM2903B-Q1

工具与软件:

您好!  

(1)欠驱和过驱的含义以及不同的值的含义是什么?

(2) 如果我们要计算过压占空比并将 LM2903用作过压比较器、则应考虑哪些参数?

(3如果我们想计算响应时间、 应考虑哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的响应时间是指从 OV 发生到输出电压反向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)过驱是指超出基准电压的程度。

    当过驱值较低时、TpHL 会增大、而 TPLH 会减小。  

    2)您需要记住 LM2903B-Q1的输入电压范围、最小过驱电压、输出和驱动电流以及响应时间。  

    查看建议的规格、以保持在 LM2903B-Q1的这些范围内。

    此外、请确保这符合您的应用、从而使输入失调电压符合您的 OV 应用。

    3)上拉电压和上拉电阻器、以及输出端上的任何容性或阻性负载。

    您可以使用图3-31和图3-38来估算延迟。

    如果您需要更精确的响应时间、则需要使用设置在实验室中进行样片和测试。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Michael