This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:I-V 转换

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384276/rcv420-i-v-conversion

器件型号:RCV420
主题中讨论的其他器件:TLV333

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在设计电流到电压转换器。 我要附带一个由 TI 同事建议的副本、但目前我只需要在输入和输出上进行少量更改

e2e.ti.com/.../forum_5F00_5_2D00_9_2D00_24b_5F00_tlv333-_2D00_-autosave-24_2D00_06_2D00_01-10_5F00_40-_2D00_-autosave-24_2D00_07_2D00_08-14_5F00_04.TSC

连接的 I-V 转换器具有4 -20mA 的输入电流和100mV-4.9v 的输出电压。

如何实现4mA 的1V 输出和20mA 的4.9/5V 输出。 最好为20mA 输入电流提供5V 输出电压。

请检查一下、让我知道。

希望很快收到您的回复。

谢谢。此致、

Mr. Prajwal P. Bhuse.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajwal 先生、

    将 Rsense 电阻器缩放到250Ω 会为4mA 产生1V 输出、为20mA 产生5V 输出。 因此、TLV333将在缓冲器配置(同相、单位增益)中设置。

    请注意、任何轨到轨输入/输出运算放大器仍需要略大于+5V 的电源才能达到精确/准确的5V 输出。

    根据数据表第8页的"相对于电源轨的电压输出摆幅"规格、TLV333输出需要与正负电源轨的余量大于30mV。  使用一个+5.1V < V+<+5.5V 范围内的 V+电源将提供预期结果。  在 OPA 输入端、使用工作电压为~5.0V 且钳位电压略高于该电压的 TVS 二极管。   我在同相 运算放大器输入端添加了一个串联电阻用于保护。

    请参阅下面的仿真和电路。

    谢谢、此致、

    Luis

    TINA 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../forum_5F00_7_2D00_5_2D00_24_5F00_tlv333.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。 我会检查这一点、然后再联系您、以了解进一步的疑问。

    感谢您的支持。

    谢谢。此致、

    Mr. Prajwal P. Bhuse.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajwal 先生、

    谢谢!

    Luis