This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:如何改善共模干扰

Guru**** 2795425 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384461/amc1301-q1-how-to-improve-common-mode-interference

器件型号:AMC1301-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1300B-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

希望一切都很好。

输入电压采样遇到共模干扰的问题:干扰信号将从隔离采样器件(AMC1301QDWVRQ1)的初级 GND 连接、导致直流/直流输入电压采样被拉低并震荡。
客户目前在隔离 器件的初级和次级 GND 之间并联了一个470pF 电容器来改善这种情况。

如何 提高隔离器件的抗干扰能力?  我们可以分享哪些经验? 谢谢!

此致、

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我目前还不清楚具体问题。

    客户是否有示波器屏幕截图、其中显示了以 GND1为基准的输入或以 GND2为基准的输出?  

    如果问题是共模输入干扰、我建议使用从两个输入端到 GND1的共模滤波电容器。  

    如果是隔离性能方面的问题、客户可以考虑转换到采用较新隔离技术的器件、例如 AMC1300B-Q1。