This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:AMC1311-Q1

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382517/amc1311-q1-amc1311-q1

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311

工具与软件:

您好!

我们将使用 AMC1311模型在 TI P Spice 中进行仿真、将电路用于测量 HV 500V、我们需要知道是否可以 更改 AMC1311模型中的参数、例如增益和容差以及所有参数。

此致

瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    您的项目是什么?

    AMC1311-Q1具有固定增益、因此该参数不可调节。  

    您能解释一下容忍是什么意思吗? 如果是电阻器容差、则是。 您始终可以更改在外围电路中选择的电阻。

    请告诉我我还能回答什么。

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我们将 AMC1311-Q1用于高压电压测量电路。  AMC1311用作隔离器、以测量高压500V 并提供给低压电路。

    我所问的问题是、当我们运行温度仿真时、是否也会考虑 IC 模型变化、或者我们可以在模型中调整任何参数。

    我们需要进一步说明的是、有单独的交流分析模型、或者可以将同一模型用于瞬态和交流噪声分析仿真。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    是的、此模型中有一些温度注意事项。  

    您可以使用相同的模型进行交流和瞬态分析。  

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eva:

    感谢您的答复。 在-40°C、25°C 和125°C 的温度变化分析期间、AMC1311将自动调整并提供结果或我们需要在模型中指定的任何参数。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    模型没有用于蒙特卡洛分析的温度漂移系数。 该模型仅显示了室温下的典型性能。