This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8601-Q1:输入端(IN+、IN-)存在不需要的电压

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380877/lmp8601-q1-undesired-voltage-at-input-in-in-

器件型号:LMP8601-Q1

工具与软件:

您好!

在测试 LMP8601x 器件时、观察到 当电流测量输入悬空(即无输入条件)时、IN+和 IN-引脚的电压为2.5V。

测试设置和测量条件如下所述:

  • VDD_5V0_VREF 的供电电压为5V。
  • VPOS 和 VNEG 悬空或未与实际负载设置连接以测量电流。
  • IN_P 和 IN_N 处的电压在2.5V 电压电平下测量。

您能解释一下为什么上电后该电压电平出现在 IN_P 和 IN_N 引脚上吗?

此致、

Devendhiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendhiran、

    一般而言、悬空输入引脚会使我们器件的电压处于未定义状态(除非数据表定义了这些情况下的器件行为)、因此您的测试预计会在输入端产生一些不可预测的电压。

    不过、对于这一部分、我们实际上可以对电压电平有一些直觉。 输入偏置电流是流入或流出输入引脚的电流、取决于器件的 VCM 电平。 这将对负反馈环路中连接到输入引脚的任何电容进行充电和放电、直到电流达到 Ib 与 Vcm 关系图中所示的零点:

    这个电压看起来低于测得的2.5V 电压、这可能是由于制造差异造成的(如果变化很大、我不会感到惊讶)

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    我有以下与此行为相关的问题。

    1. 该行为(通过偏置电流对输入路径电容充电)是否仅在器件上电后发生?
    2.  在施加的 Vin 电压被移除并使输入悬空之后、是否每次都会发生此行为(通过偏置电流对输入路径电容充电)?
    3. 如果 IN+和 IN-引脚通过100K 下拉电阻器选项连接到 GND、是否消除因偏置电流而升高的电压?

    此致、

    Devendhiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此行为(通过偏置电流对输入路径电容充电)是否仅在器件上电后发生?

    是的、当器件断电时、没有偏置电流电源、因此可能产生的唯一影响是输入电容通过输入电阻放电。

    这种行为( 通过偏置电流对输入路径电容充电)是否每次在消除所施加的 Vin 电压并使输入保持悬空状态后发生?

    是的、只要在器件通电时输入保持悬空、就会发生这种情况、从而导致偏置电流流动。

    [报价 userid="599375" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380877/lmp8601-q1-undesired-voltage-at-input-in-in-/5278554 #5278554"]如果将 IN+和 IN-引脚通过100K 下拉电阻选项连接至 GND、是否消除由于偏置电流所导致的电压升高?

    流入引脚的电流将在100K 电阻器上产生压降、因此电压将转而在0-500mV 左右的某个低电压处稳定。 这可以通过使用更强的下拉电阻器来降低到 GND 的压降来减少。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细响应。

    这种偏置电流流入和流出行为是否由于 LMP8601x 器件在 CSA 输入引脚上具有电平转换结构而导致?

    如果是、如果我们选择任何其他不具有该结构的电流检测放大器、则不会在输入端升高电压?

    此致、

    Devendhiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devendhiran

    如果是这样、如果选择任何其他没有此结构的电流感应放大器、则输入端不会升高电压?

    我们所有基于分流器的电流传感器都将需要一定量的输入偏置电流、但输入电流的大小可能会因器件而显著变化。

    降低器件输入端电压的理想方法是停止使输入电压浮动、方法是使用下拉电阻器或保持输入电流连接。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈和支持。

    此致、

    Devendhiran