This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:将差分输入转换为单端、并适当偏移

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: INA132, REF2033, INA500, INA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384272/ina240-conversion-of-differential-inputs-to-single-ended-with-appropriate-offset

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:REF2033INA500INA170、INA132

工具与软件:

各位专家、您好!

我们正在寻找一种(首选)单芯片解决方案,它具有以下功能,但有一个重大变化。

差分输入,而不是测量分流电阻器来自传感器,输出+- 2V。

必须将这个+- 2V 转换为0至3V

我们的 VREF 为3.33v 或1.65v、来自 基准 IC (REF2033)

是否有具有单位增益的类似放大器和 REF1、REF2引脚可用于添加适当的失调电压?

我曾尝试查找类似的差动运算放大器、但具有单位增益的运算放大器没有 REF1、REF2。

请帮忙

提前感谢;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA170可实现这一点。 但使用 INA500或 INA132等普通差分放大器会更便宜。 (它们都有一个单一的基准输入。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    Clemen 建议的单位增益差分放大器可能最适合用于此目的的单芯片解决方案

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是的, INA500B 是最好的选择,以1.65v 的基准,我可以得到+2.05v 到-2.05v 的差分放大到+2.67v 到0.625v 单端,这是足够接近的。

    另外,我有一个应用要求的最大差分输入频率1kHz ,与额外的高频开关组件注入一个20 KHz 的开关源。

    我看到 INA500的带宽是125KHz、您能否确认此带宽是否足以满足我的应用要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图6-35显示20kHz 信号将通过:

    但我怀疑开关噪声是正弦波。 较高频率的分量将会衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯! 现在很清楚。