This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855

Guru**** 2895460 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384138/opa855-opa855

器件型号:OPA855

工具与软件:

您好!

我将使用 OPA855创建反相比例放大电路、但输出信号的行为非常奇怪。 问题可能是什么? 我正在使用 LTspice 软件、并且输出节点介于 C3和 R11之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压超出或该器件可以处理的范围。 我不知道模型是如何模拟这一点的。

    您实际需要的输入和输出电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于如此之快的器件而言、这些电阻器值过高、您能否附加 LTSpice 文件-.asc 和符号文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我的输入电压在 uV、ns 级电压范围内、我希望它能够放大约十倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我现在不了解如何上传我的.asc 和符号文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试将这些文件拖放到聊天框中、但没有响应。 这很奇怪、因为我以这种方式上传图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指定输入端和输出端的最小和最大电压。

    在文本框下方的菜单中使用"插入"/"文件"。