This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310EVM:创建负载电流测量模块。

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: INA310EVM, CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1373179/ina310evm-creating-a-load-current-measurement-module

器件型号:INA310EVM
主题中讨论的其他器件: CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOLINA293

工具与软件:

感谢你的帮助。
我是一名新工程师、非常感谢您提供任何建议。
我想使用 INA310EVM 来创建一个高侧电流检测模块。
我要测量的负载电流是最小1mA、最大1A、带宽高达1MHz。
我打算使用示波器观察 INA310EVM 输出的波形、并执行 FFT 和交流分析。
我知道、如果使用 INA310A2、则满足可测量带宽规格、但这是否正确?
对于您在选择分流电阻器时需要注意的事项、我也非常感谢您向我提供任何建议。
如果您能提供任何指导、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minamino-San、

    感谢您使用 TI 论坛。 INA310A2具有的带宽为1.3MHz、因此这足以满足您的1MHz 要求。 您可能对我们的 TI 高精度实验室视频培训系列感兴趣、可在以下位置找到该视频: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers.html。本视频系列包含许多有助于您开始使用电流检测放大器的主题、包括有关如何选择分流电阻器的视频(位于"电流检测放大器应用"小节下)。 对于一般的分流电阻器选择、在为应用选择最大的分流电阻器时、您将具有最高的精度、但这将消耗更多的功率、以便根据您的需求实现平衡。 您可能还对我们针对此器件(包括 CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL)提供的其他一些资源感兴趣、这些资源可以在以下位置找到: https://www.ti.com/product/INA310A#design-development。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我很抱歉这么晚才答复。 我将开始使用 INA310A2设计电路。 电源电压为12V。 分流电阻值为100mΩ。 我正在考虑上述配置。 有关 CMpin 和 CMpout 的电路、请参阅数据表第23页的表8-2。 测量范围为100uA 至1A、频带需高达1MHz。 Imax * RSENSE * gain=1A*200M*50=10V<vs Imin * RSENSE * gain=100uA*200M*50=10mV>VSN 我认为条件符合上述公式,但如果有任何错误,请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minamino-San、

    您在公式中给出的值看起来是正确的、但我要注意的是、您在公式中使用了200mΩ 的并联、但在上面的句子中提到了100mΩ。 我假设您是指200mΩ、就像您的方程一样。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 正如您所指出的、我计划使用200mΩ。 很抱歉陈述不正确。 我还有一个新问题。 我曾研究过电流检测放大器、找到了 INA293。 我认为与 INA310不同、它可以具有更简单的电路配置。 通过使用200mΩ 的分流电阻器和 INA310一样、我认为可以测量100uA 至1A 的电流和高达1MHz 的频带。 如果我的理解有误、我将非常感谢您的建议。 我很抱歉多次提出同样的问题、非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minamino-San、

    可以、如果您不需要 INA310的比较器功能、那么 INA293看起来会适合您。 请注意、INA310和 INA293的输入偏置电流都在20µA 附近。 这将增加一些误差、尤其是在电流测量值较低时。 那么您可以校准您的系统来减小这种误差。 其他具有较低输入偏置电流的器件将无法满足您的带宽 要求。  

    此致、

    Mitch