This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3801:TLV3801EVM FPGA 输出兼容性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3801EVM, TLV3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383887/tlv3801-tlv3801evm-fpga-output-compatibility

器件型号:TLV3801

工具与软件:

大家好、团队成员:

我计划购买 TLV3801EVM 来评估比较器。 我需要将 LVDS 连接到 FPGA 板、但找不到带有 SMA 连接器(因为比较器 EVM 具有 SMA 连接器)并连接到高速引脚(不是 GT 引脚、因为不适用)的 FPGA 板。 除了使用示波器以及通过 FPGA 开发板评估 TI 比较器之外、您还建议使用其他实验设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪耀

    感谢您的发帖。 我们一直到周一度假、但如果您可以分享 FPGA 板公共连接的图片、对于未来的 EVM、我们一定要考虑这样做。 我们认为大多数情况下会像我们一样使用示波器进行评估。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数 FPGA 开发板的引脚与通过 FMC 接头(LPC/HPC)连接的 LVDS 接口兼容。

    我可以给出一个我们计划使用的 FPGA 示例、它具有3个 FMC 接头、具有多个连接到 FPGA 的 LVDS 兼容引脚。 它上面的 SMA 连接器无法提供帮助、因为它连接到专用的 GT 引脚、因此如果有 SMA 转 FMC 桥板、应可以进行评估;

    https://coderobin.com/products/alinx-axku040-xilinx-kintex-ultrascale-xcku040-fpga-development-board

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shine:

    感谢您分享开发板。 正如 Chuck 所说、TLV3801EVM 旨在与示波器一起使用来评估 TLV3801、而不是包含到诸如将输出连接到 FPGA 之类的系统中。 我们将考虑在我们未来的 EVM 中实现这种类型的输出兼容性。