This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:OPA189在电压输出端出现尖峰

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, OPA182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384257/opa189-opa189-spikes-at-voltage-output

器件型号:OPA189
Thread 中讨论的其他器件: OPA182

工具与软件:

大家好、我们使用的 TI OPA189具有典型的同相放大器结构、其值如下:

当 OPA189引脚3接地(AGND)且 R140设置为12K Ω 时、我们得到以下输出电压尖峰(洋红色 Y 轴标度为 mV):

如果我们降低 R140的电阻值、尖峰振幅会更小。 如果我们将 R140设置为零、则尖峰完全消失。

电源无尖峰。

这些尖峰是否可能是由任何类型的内部 偏移补偿活动单元引起的?

在以同相放大器配置为目标时、此 OPAMP 类型是否是正确的选择?

期待你的忏悔

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此放大器是一个斩波器-它具有连续的内部补偿开关功能。

    您已经执行了与应用程序中显示的内容类似的实验。 注意事项如下:

    https://www.ti.com/lit/wp/sboa586/sboa586.pdf

    OPA189是一款噪声极低、带宽极高的器件、注入电流较高、必须与阻值较小的电阻器一起使用。  这可以在应用中看到。 上面表9-1中的注释:

     .

    因此、如果您需要超低噪声性能、则需要减小电阻器尺寸。  但是、对于大于1k 的电阻器、您需要选择另一个放大器。  OPA182提供类似的直流精度、但可以与更高的电阻值配合使用。

    如果这有帮助、请告诉我。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike。。 感谢您的确认/信息。

    最好在 OPA189数据表中提供有关该应用手册的提示。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramiro:

    是的、我同意-我们将在未来的斩波器件中继续考虑这一点。

    此致、
    Mike