This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393输出异常问题

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1822, LM393, TLV1812, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385299/lm393-problem-of-abnormal-output-of-lm393

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: TLV1812、TLV1822 LM339

工具与软件:

AB/BA 交换已完成。 这一次, 100%新购买的批次是异常的。 旧批次和 ON 品牌的 LM393的输出正常。

应用电路: 使用 LM393按照下图所示构建一个比较器电路来实现过流保护。 在反相输入端子上设置6V 基准电压、并在同相输入端子上连接电流检测。 输出端子通过1k 电阻器上拉至12V 电源、二极管1N4148用于将输出电压反馈至同相端子、以实现过流保护锁定功能。

问题描述:
  1. 采用原始材料、电路正常工作:12V 辅助电源上电后、比较器的输出处于低电平。 当电路中发生过流时、比较器的输出变为高电平。
  2. 使用电流材料时电路运行异常:12V 辅助电源上电后、比较器立即输出高电平。 此时电路中没有电流、电流检测信号为0。    

原材料模型和测试波形:

注意:通道4是输出;通道3是反相端子;通道2是同相端子

当前材料模型和测试波形:

注意:通道4是输出;通道3是反相端子;通道2是同相端子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于2V 的最小建议电源电压时、无法保证正常运行。 上电期间输出处于非活动状态(即高电平)是合理的。 锁存电路依赖于数据表实际上无法保证的实现细节。 (另请参阅  LM339、LM393、TL331系列比较器应用设计指南的第5.3节。)

    有些比较器具有上电复位电路、但比较器具有开漏输出(例如 TLV1822)、它们会在复位期间使它们处于非活动状态、这不是您想要的。 但是、TLV1812 (具有推挽输出)会在复位期间强制其输出为低电平、并且应该有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、正如 Clemens 建议的、正确运行不得低于2V 电源电压、并且使用 TLV1812等上电复位比较器应该可以正常工作。

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅 LM339系列应用手册的第3节和5.10节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    "经典"芯片和"新"芯片的启动行为不同。

    当电源电压低于2V 时、"经典"芯片输出将出现低电平、而新器件将保持高电平。 遗憾的是、新器件的行为将在未来继续存在。

    所示材料日期编码具有"PCN#1""新"或"B"芯片。

    正如 Climens 提到的、您可以用 TLV1812代替、它会将输出保持在低电平并忽略输入、直到 POR 周期结束。 不再需要1k 的上拉电阻器。