This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1814:TLV1814

Guru**** 2380020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1824, TLV1814, TLV1812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385300/tlv1814-tlv1814

器件型号:TLV1814
主题中讨论的其他器件: TLV1812、TLV1824

工具与软件:

您好!

  TLV1814 对 TTL、CMOS 输出的支持。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1814将其输出拉至电源轨。 这些电压可能与 TTL 和 CMOS 逻辑电压兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。

    只要 TLV1814在与 CMOS 器件相同的电压下供电即可。

    因此、如果 TLV1812在0和5V 的电压下断电、输出将是0或5V。

    如果逻辑电平为0和1.8V、则需要衰减输出、或者使用上拉至1.8V 的开漏 TLV1824。