This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:LM339的上拉电阻设计方法

Guru**** 2813505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385489/lm339-pullup-resistor-design-method-of-lm339

器件型号:LM339

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问 LM339的上拉电阻器设计方法、我可以在数据表中找到以下规格、您能帮助我进一步了解如何使用 IO、LMS-LKG IOH、IOL 吗? IOL 的测试条件是什么意思、VOL 和 VID 是什么意思? 非常感谢!

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:

    请参阅 LM339系列应用手册的第6节和6.2节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    VID 是输入差分驱动电压-因此在输入之间施加-1V 的电压以将输出强制为低电平(输出晶体管导通)。

    输出被强制为低电平并灌入4mA、并且低电平输出两端产生的电压为 VOL (下图中的"Y"轴):

    灌入的电流(IOL)越大、输出端(VOL)的电压就越高。

    IOL - LKG 是输出为高电平(未导通)时"泄漏"的电流大小。 因此、当输出为高电平时、有几 nA 电流流向 GND。 通常情况下、您无需担心这个电流、除非您使用非常高值(>10M)的上拉电阻器。