This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:LMP7721同相输入不等于反相输入

Guru**** 2561940 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385432/lmp7721-lmp7721-non-inverting-input-is-not-equal-inverting-input

器件型号:LMP7721

工具与软件:

您好、尊敬的 PL 工程师

如下所示、需要参阅与 LMP7721相关的内容。

我的客户希望 TI 提出一种用于测试 X 射线能量的电路。 我在下面提议的充电器放大器。

然后、我的客户使用 LMP7721EVM 板来评估 LMP7721的性能。 但是、客户会发现同相输入与反相输入之间的电压差为~500mV。 您可以帮助找出根本原因吗?或者仔细检查? 谢谢。

此致、

法案   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用11V 的总电源电压会损坏器件。  如果您需要双极电源、它们应该为±2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:  

    正如 Clemens 提到的、 11V 时的总电源电压过高。单电源的电源电压范围为1.8V 至5.5V、双电源的电源电压范围为+/-0.9至+/-2.75V。  

    此致、  

    Chris Featherstone