This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352-Q1:@Vs+=15V、V-=0Vm RL=33k Ω 时的输出电压摆幅有多大?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385369/tlv9352-q1-how-much-output-voltage-swing-is-vs-15v-v--0vm-rl-33kohm

器件型号:TLV9352-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

多大的输出电压摆幅为@Vs+=15V、V-=0Vm RL=33k Ω? 我们希望了解典型值和最小值/最大值规格、以检查+20mV 输出电压是否可接受。   

数据表具有类似的参数、但不包括上述条件。  

此致、
OCHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅图5-14和5-15。 在125 °C 时、输出阻抗的典型值约为33 Ω、因此您会得到大约15mV 的典型压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    有关典型值、请参阅上面的 Clemens 数学逼近。 我们无法提供最小值/最大值、因为我们不会在数据表之外提供最小值/最大值。

    如果您想了解他是如何推导出33欧姆的输出阻抗的、如果您计算爪形曲线图(下图)直线部分的斜率、您可以估算输出阻抗。 这可以通过可视化估算或使用在线绘图数字转换器来完成。

    此致!
    Jerry