This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-FDA-SOIC-EVM:UA78L10ACD_REG PLUS10V 0.1A 5% SOIC8

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385658/dem-fda-soic-evm-ua78l10acd_reg-plus10v-0-1a-5-soic8

器件型号:DEM-FDA-SOIC-EVM

工具与软件:

请分享以下必需的详细信息。

美国 否 MFR。 器件型号(MPN) 胶带宽度和间距(以 mm 为单位) 引脚1方向
(采用卷带包装)
封装和数据表链接 MPN 是否处于活动/停产状态?
1. UA78L10ACD        
2. UA78L10ACDE4        
3. SN74AHC1G04QDCKRQ1        
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要获取这些器件所需的信息、我建议为相关器件创建单独的 e2e 线程、同时将为单个器件分配相应的产品团队、并进一步提供帮助。 您列出的产品分为不同的团队、因此拥有单独的主题是获得 帮助的最简单方法。

    此致、

    Ignacio