This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:输出电流值异常

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1379116/lmp8640-abnormal-output-current-value

器件型号:LMP8640

工具与软件:

嗨、团队:

LMP8640用于6KW 模块输入600V、承载20A 电流、电流采样太小、缺陷率为2/100。 尚未找到根本原因。 请协助技术对接并安排偏差材料的故障分析、以确认运算放大器差异的原因。  客户已完成 ABA 交换

验证信息如下:
输入为 DCDC 600V DC、输出电压为27.5V、负载为 CC 负载、电流误差测试需要3%、目前两个装置在输入电压为600V、负载为20A 时电流采样误差为12.9A、超出了13-28A 的测试范围。 当负载为30A、50A 和80A 而未校准时、与实际值的差异约为9A。 ABA 验证后、证实它与电流放大器差异有关。

600V、负载20A、输出电流显示12.9A。

负载为50A 时为600V、输出电流显示为39.7A

600V、负载80A、输出电流显示69.7A

您能帮助回顾一下这是与应用相关还是质量问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    它是否不高于 LMP8640的 VCM 限值? (LMP8640-HV 最大值76V) 我没有看到悬空的 GND 引脚连接、因此我假设 GND 是连接至 GND 的 V-引脚。  如果这些电阻器测量的是低侧、从原理图中看不到。  我想知道器件的 VCM 输入是多少。

    输入电阻器的值。  输入偏置电流可能是个问题。  如果它们在电阻器之前和之后进行测量、这可能会告诉它们输入是否存在问题以及输入偏置电流是否比预期的要大。

    此致、

    Javier Contreras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier:

    1、本模块的输出电压为27.5V ,不超过器件最大电压76V ;
    2.电阻 R191和 R192 (电阻值:15W;0.2mΩ;±1%)并联、电阻 R98和 R97 (电阻值:1/10W;0Ω;±1%)。

    对此还有其他评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    通常情况下、我会考虑这样进行布局、因为如果由于布局中存在电阻、电流未按预期均匀分配、并联电阻器可能会成为一个问题。  电阻和电流密度无法按预期均匀分布。  一个电阻器上的电流可能更大、然后在另一个电阻器上进行测量。  此外、除了布局之外、您还可能会遇到焊料问题、因为焊料相对于 Rshunt 值可能具有较大的电阻。  这还可能导致并联电阻器每个桥臂上出现电阻和电流失配。

    如果您可以测量每个电阻器和 LMP8640输入之间的电压、这将确认该理论。   

    此致、

    Javier