This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:反激式 IC、可以将过载状态保持500ms 或更长时间

Guru**** 2579565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384914/ucc28750-flyback-ic-that-can-hold-an-overload-state-for-500ms-or-more

器件型号:UCC28750
Thread 中讨论的其他器件: UC3842

工具与软件:

您好!

我发布的产品名称是 UCC28750、但我要查看 TI 的整个反激式器件系列。

是否有任何东西可以保持过载状态500ms 或更长时间?

使用案例假定当一个大电容被连接至输出时、它可被启动。

延长过流时间比较好、但我正在寻找一种方法、以避免尽可能增大变压器的尺寸。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 在此处查看/搜索 TI 的整个反激式 PWM 控制器产品系列。 请搜索我在下面圈出的链接:

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    在 TI store、我找不到使用排序功能的器件来确定 IC 在过载时保持的时间。

    我会在 E2E 上发帖。 我想对我原来的问题做一些评论。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常不会以这种方式指定控制器。 例如、任何在峰值电流模式控制下运行的通用 PWM 控制器(UC3842和所有衍生产品)、只要电流检测和功率级确定适当、就可以在过流条件下无限期地继续运行。  

    Steve