This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:将-3V 连接到 GND

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384885/ina241a-connect--3v-to-gnd

器件型号:INA241A

工具与软件:

您好!

是否可以按照以下原理图将-3V 连接到 INA241A4的 GND 引脚?

如果为真、NC 是连接至 GND 引脚还是接地?

输入范围为0V 至10V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。  
    是的、INA241应该可以在-3V 的电压下运行、但是 NC 应该保持未连接状态以避免产生接地环路或短路。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    感谢您的支持。

    您能告诉我 NC 的用途吗?

    它是否可以悬空?

    当 GNC 引脚连接至-3V 时、在建议的工作条件中是否存在任何限制?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    NC 引脚未在内部连接到芯片、因此一般而言、将其接地有助于改善散热。 由于您将 GND 连接至-3V、建议您的 NC 保持悬空。
    不存在运行条件限制、只需确保您的所有元件都能在-3V 的电压下工作。

    此致!
    Mallika Senthil