This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202:在几十纳秒内以更快的响应时间搜索器件

Guru**** 2929430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3602, TLV9022, LM2903B, TLV3202, TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384412/tlv3202-search-a-device-with-faster-response-time-in-tens-of-nanoseconds

器件型号:TLV3202
主题中讨论的其他器件:LM2903BTLV3502、TLV3602 、TLV9022

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在评估 LM2903B、但他们发现响应时间太长。 给出了这些要求 几十纳秒 . 您可以帮助推荐一个合适的比较器吗?

  • EE:光伏逆变器(成本敏感型)
  • 温度>125°C、例如 LM2903B
  • 随着 PCB 板的完成、与 LM2903B 引脚对引脚兼容的效果会更好
  • 双通道

我 在我们的产品系列中找到了 TLV3202、但我不确定它是否是最合适的器件。 您可以帮助复查吗?

此致、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要哪些封装和电压范围? TLV3202/TLV3502/TLV3602 /TLV3602在超过5V 的电压下不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 就足够了、因为电源是5V。 封装为 SOIC-8封装、并且应与 LM2903B 引脚对引脚兼容、因为 PCB 是固定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV3202和 TLV3502采用 SOIC 封装。 这两种器件都具有推挽输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:

    正如 Clemens 所建议、TLV3202与 LM2903B 引脚对引脚、但具有推挽输出。 这意味着您可以移除 PCB 上的输出上拉电阻器、因为 TLV3202具有内部上拉 FET。 无法使用 TLV3502、因为它与 LM2903B 不是引脚对引脚的。

    对于 LM2903B 等漏极开路器件、TLV9022采用 SOIC-8封装、但其典型值为100ns。 传播延迟.