This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:INA129数据表修订版 F 澄清

Guru**** 2521990 points
Other Parts Discussed in Thread: INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1375543/ina129-ina129-datasheet-rev-f-clarification

器件型号:INA129

工具与软件:

Deart TI、

在分析修订版 F 数据表的过程中、 我想要说明几点:

1-修订版 F =>INA12xUA 中 G=1时的最大增益误差 GE 的变化 : 0.01%至0.1%。 修订版 E 数据表上是否存在错误、正常情况下不是已经达到最大值的0.1%吗?  (不带"A"后缀的引用 通常比带"A"后缀的引用更精确。 在修订版 E 中、"A"后缀优于不带"A"后缀的器件(仅针对 G=1)...)

2-图7-9. 静态电流与温度间的关系:单位2 (红色曲线)是否是静态电流? 它似乎是新的压摆率、如修订版 E (图9)所示。 您能解释一下吗?

3-图7-10. 输入过压 V/I 特性:在修订版 E 中、 表示 G=1000时的输入电流。 在我们的示例中、最大增益低于50、您能否在输入电压低于 Vcc/50 (15/50=0.3Vmax)的情况下提供输入电流。 是否可以在 G=10和100的情况下获得输入电流的表示?

4-建立时间:我注意到、与修订版本 E (现在的670kHz 与700kHz 相比)相比、修订版本 F 中只有 G=10时的带宽较低。 新的图7-1. (增益与频率间的关系)似乎也更准确、符合§7.5表中的值。 然而、如果其他增益的带宽没有变化、为什么(G=1/10/100)的所有稳定时间在12µs 处都会增加?  WAT 是否为稳定时间条件(输入振幅等)?  

5- SR:在 µs E 中、 当 G=10时、压摆率为4V/μ s。  数据表版本 E 中的图20确认了该值。在版本 F 中、为什么负与正 SR 不同(见图7-21或7-22)?  修订版本 E 和修订版本 F 之间的芯片是否有某些变化、请显示哪些变化? 此外、G=10和 G=100之间的压摆率似乎是等效的(图7-21和7-22)、您能否确认我的情况是好的? 请您提供一些温度数据吗?

此致、

SG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SG:

    请参阅下面我对前两个问题的回答。

    1.) 修订版 E 数据表上是否存在错误、正常情况下不是已经达到最大值的0.1%吗?

    是的、修订版 E 显示了最大增益误差的错误值。 版本 F 更正了此拼写错误以显示正确的最大增益误差。

    2.)  图7-9. 静态电流与温度间的关系:单位2 (红色曲线)是否是静态电流?  

    我相信大家都知道、在我们更新为新的300毫米工艺时、有一个适用于 INA129的 PCN。 单元1 (黑色曲线)显示先前 工艺器件的 IQ 与温度间的关系。 器件2 (红色曲线)显示了新工艺器件的 IQ 与温度间的关系。

    对于其余问题、我已经联系了更新数据表的工程师以及特性评估团队。 遗憾的是、一些关键团队成员 目前不在办公室。 我将继续 对此进行研究、并在收到团队反馈时及时向您通报最新情况。

    谢谢!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的答复。

    我正在等待团队成员和工程师回答接下来的问题。

    我还有一个有关 SR 的问题、请找到我的新问题(和旧问题)

    3-图7-10. 输入过压 V/I 特性:在修订版 E 中、 表示 G=1000时的输入电流。 在我们的示例中、最大增益低于50、您能否在输入电压低于 Vcc/50 (15/50=0.3Vmax)的情况下提供输入电流。 是否可以在 G=10和100的情况下获得输入电流的表示?

    4-建立时间:我注意到、与修订版本 E (现在的670kHz 与700kHz 相比)相比、修订版本 F 中只有 G=10时的带宽较低。 新的图7-1. (增益与频率间的关系)似乎也更准确、符合§7.5表中的值。 然而、如果其他增益的带宽没有变化、为什么(G=1/10/100)的所有稳定时间在12µs 处都会增加?  WAT 是否为稳定时间条件(输入振幅等)?  

    5- SR:在 µs E 中、 当 G=10时、压摆率为4V/μ s。  数据表版本 E 中的图20确认了该值。在版本 F 中、为什么负与正 SR 不同(见图7-21或7-22)?  在修订版本 E 和修订版本 F 之间的芯片上是否存在某些变化、此处为(输出级、米勒电容?) ? 此外、在 rev F 中、G=10和 G=100之间的压摆率看起来是等效的(图7-21和7-22)、您能否确认一下确实是这样? 您是否有一些数据在温度和最坏的情况下 请?

    5bis- SR:您是否有一些 SR 的数据处于+/-5V 以及最坏的情况(在25°C 和温度条件下)? 它是否是单调的、哪个温度/电源电压最差? 我们需要有关此 SR 参数的最大信息(+/-15V 和+/-5V)

    此致、

    SG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SG:

    我找到了更多的信息。

    3.)  图7-10. 输入过压 V/I 特性:在修订版 E 中、 表示 G=1000时的输入电流。  您能否在输入电压低于 Vcc/50 (15/50=0.3Vmax)时提供输入电流。

    数据表的修订版 F 中的图7-10显示了 过压 G = 1的条件。 如果您的 输入电压最大值为300mV、则不会触发输入过压情况。 在这种情况下、输入电流就是放大器的输入偏置电流。

    4.)  稳定时间:我注意到、与修订版 E (现在为670kHz 而不是700kHz)相比、修订版 F 中只有 G=10时的带宽较低。  然而、如果其他增益的带宽没有变化、为什么(G=1/10/100)的所有稳定时间在12µs 处都会增加?  请了解稳定时间条件(输入振幅等)?  

    修订版 F 中的 G=10带宽稍低、因为 新芯片不会在 G=10时表现出增益峰值。 请注意、当 G = 1时、新器件仍表现出一定的增益峰值。

    建立时间不同的原因在于输出级(特别是输出阻抗)的差异、而不是带宽差异。 所有增益的条件均为10Vppk 输出阶跃。

    5.) 为什么负与正 SR 不同(见图7-21或图7-22)?  在修订版本 E 和修订版本 F 之间的芯片上是否存在某些变化、此处为(输出级、米勒电容?) ? 此外、在 rev F 中、G=10和 G=100之间的压摆率看起来是等效的(图7-21和7-22)、您能否确认一下确实是这样?

    μs 特性表中给出的1.2V/μ s 压摆率适用于负压摆率。 μs 压摆率约为2.2V/μ s。 这种不对称的压摆率对于所有增益都是一致的、并且受输出级的限制。

    我目前正在查看过热信息。 我不确定我们是否有您要求的特定数据、但如果有、我应该能够通过电子邮件共享这些数据。 我现在将关闭该主题、并通过电子邮件向您发送快速跟进。

    感谢您的耐心等待、我将继续研究这个问题。

    此致!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    下面是温度范围内的仿真压摆率、显示了过程变化的典型值、最小值和最大值。

    顶部三条曲线显示的最小值、典型值和最大值 电压 压摆率随温度变化的情况。

    底部三条曲线显示了的最小值、典型值和最大值 压摆率随温度变化的情况。

    这是+/-15V 和+/-5V 电源的预期性能。

    此致、

    Zach