This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:分流电阻器封装选择

Guru**** 2896380 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385957/ina228-shunt-resistor-package-selection

器件型号:INA228

工具与软件:

您好!

对于我们的 INA228、我们一直使用具有4个专为开尔文检测设计的引脚的分流电阻器、例如 RES SMD 1 Ohm 1/2W 2516宽。

示例 Y08501R00000F9W -每个12.82美元

使用宽体、2引脚电阻器(如 RES SMD 1 Ohm 1/2W 1206)的结果是什么?

示例 RCA06121R00FKEALS -每个0.32美元

我们仍然可以有4个独立的焊盘、其中2个可以承载电流、2个可以测量…μ V 压降

或者、如果没有必要、我们可以使用2个带有低阻抗布线的焊盘来进行电流测量、并使用高阻抗布线来进行压降测量。

2焊盘电阻器的可用性和成本似乎更高。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    触点和焊盘本身具有一定的电阻、通过它们的电流会导致压降。

    有四条引线连接到两个焊盘当然是可能的。 您需要估算焊盘上的压降是多少。 (1 Ω 不是很小;它可能可以忽略不计。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯、

    使用宽体电阻器1206而不是0612可以使用更大的焊盘并降低 IR 压降。

    似乎没有必要或理由在2个焊盘宽体上使用4焊盘开尔文电流检测电阻、对吗?

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mark、

    一般而言、最好使用2焊盘宽的主体。 连接到2个焊盘电阻器的理想方法是在焊盘中心进行开尔文连接、类似于以下情况:

    此致、

    Mitch