This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM13700:生成突发噪声。

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384721/lm13700-burst-noise-is-generated

器件型号:LM13700

工具与软件:

嗨、团队:

我们已确认、该产品只有一个通道会产生突发噪声。
我假设这是一个特定于组件的问题、但是否存在此类情况?
此外、您是否曾在市场上证实过这种情况?

此致、

柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  

    您是否有这个突发噪声的示波器图像? 如何配置器件?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    双极工艺中的突发噪声通常由于硅片的缺陷而产生。 所有晶圆都不完美。 如果此缺陷出现在输入级中晶体管的有源区域、则该放大器可能会出现突发噪声。 这种情况应极少发生、并且仅影响一个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的答复。
    在运输测试中找不到问题?
    是否有办法防止这种情况?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryu,

    在配送测试中找不到问题?

    噪声测试成本高昂。 捕捉突发噪声会更加昂贵、因为您必须等待突发噪声发生。

    是否有办法防止这种情况发生?

    不可避免的现实。  

    有多大比例的样本具有过多的噪声? 您在生产中消耗多少个样片? 您需要为屏蔽噪声设备支付多少额外费用?  我将此信息转发给决策者。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的答复。
    我明白了。
    顺便说一下、您是否知道发生的概率是多少?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryu,

    在我为这个放大器提供支持的20多年里、我认为这个(突发噪声)已经被报告了两次(包括这次)。