This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:建议使用具有更高带宽的高电压放大器

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386191/opa454-high-voltage-amp-with-higher-bandwidth-is-recommended

器件型号:OPA454
Thread 中讨论的其他器件: OPA593

工具与软件:

TI 人好

我的客户正在设计医疗超声波器件、这是一款剪切波电源、他们需要电源电压高于80V 的高压输送、我推荐 OPA454、但它看起来不像带宽无法满足客户的需求。 需要更大一些、请提供一些建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    [报价用户 id="546621" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386191/opa454-high-voltage-amp-with-higher-bandwidth-is-recommended "]他们需要电源电压高于80V 的高压输送

    您能否为我们提供驱动频率、实际驱动振幅和输出电流 、以满足设计要求?

    如果没有要求、我将无法向您提供适当的建议或建议。 例如、OPA593可以驱动超声波器件、但它只能摆动至80Vpk、因为这是85V 功率放大器。 但是、OPA593只能拉出/灌入高达250mA 的电流、这可能还不够。 还有其他选项、例如在差分模式下驱动超声波器件或以浮动负载的方式驱动 DUT。 无论如何、我需要满足设计要求。  

    此致!

    Raymond