This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411-Q1:在离子洗涤器中进行电流测量

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386122/amc1411-q1-current-measurement-in-an-ion-thruster

器件型号:AMC1411-Q1

工具与软件:

这里可能会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    原理图配置看上去相当标准。  

    我看到的唯一一件事是 R3 = 100 Ω、而不是匹配 R2 = 10 Ω。  

    您需要测量多大的电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UPS 错误、R3 = 10欧姆。

    Max 20mA