This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:230V AC 至230V/15A DC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385540/ucc28634-230v-ac-to-230v-15a-dc

器件型号:UCC28634
Thread 中讨论的其他器件:UCC28070

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我们需要将 230V 交流电转换为230V/15A 直流电(DC_Vout)

您能建议参考功率因数校正吗?还能帮助验证所附的原理图吗?

谢谢。此致、

Ritesh Darji  

riteshdarji@sinaxis.in

+91-9969421578

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh 您好!

    感谢您联系我们。

    是否正在寻找任何特定的 PFC 控制器? 原理图也看起来是坏的。 另请说明您的输出规格-它是230Vdc (15A)吗?

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish 先生:

    是的,我们正在寻找 PFC 控制器和它的推荐原理图,您可以建议更改现有原理图吗?

    是 SIR、输出规格我们想要230VDC/15A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    对于 PFC、我认为 UCC28070可能是适用于这种情况的理想 IC。  

    但是、您能否发布关于该器件型号的新问题、因为将有另一位专家解答。

    谢谢你

    此致、

    Harish