This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6628:释气测试

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6628, LMH6628QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385379/lmh6628-outgassing-test

器件型号:LMH6628

工具与软件:

您好!

LMH6628是否进行了释气测试?

如果客户自己进行了测试、是否有任何关于测试的问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅针对航天级器件 LMH6628QML-SP 避免了释气并进行了测试。 普通 LMH6628采用不同的封装、可能无法通过任何释气测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Clemens 正确此测试通常不适用于非航天级器件。 您的客户是否想了解航天级器件? 如果是、您能分享一下可订购的器件型号吗?

    此致、

    Ignacio